This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678网络通信 断开问题



我这边在调试一个DSP的算法程序,程序现在都调试差不多了,但是有一个问题,想请教一下!

我的程序是通过CCS环境编译调试的,程序可以正常下载到DSP中,并且可以按照通信协议,对所需数据接收,计算结果进行发送,我这边是服务器,但是 进行TCP网络通信过程中,总是会莫明其妙的就网络断开了,经过调试发现是网络通信的问题,我们这边的处理流程是先接数据,再计算,然后再发送运算结果,这三个过程是在一个线程中进行的,由于计算的过程运算量比较大,所以计算时间要2-30秒,也可能更长要1分钟,  需要计算的数据是一次发3条,计算好第一条,再发第4条过来,计算好第二条再发第5条过来。。。前边计算是好用的,但是当发到某一条时,网络就会断开了,要么是我接不到数据,要么是发不出去,然后客户端重新连接还是可以连上的。这个问题,我试过了,数据量小的时候,运算时间短是不会发生这个问题的,我试着将计算过程去掉,只是接到数据,睡眠50S,再发回去,这样返复几次后也会出现此问题,但是每次出现的位置不同,有时是第7-8条就出错了,有时是70多条才出错。

此程序在VC下是可以正常调用的,没有任何问题的,但是在DSP上就会出一此问题,是我哪里配置的不对么,我要修改什么配置

哪位遇到过此问题么,请给个建议!!C6678       XDS560V2