This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM8168视音频同步以及解复用

您好!

我使用EVM8168进行开发,软件包分别使用了EZSDK 5.03.01.15 和 DVRRDK 2.00.00.23

目前使用这两个软件包,均可以对ES流的视频进行解码,同时在EZSDK上对ES流的音频也可以进行解码。

问题:

     1.  DVRRDK 目前是否提供音频解码的支持?虽然看到了有提供avsync.h头文件,但是在Codec中并未见到音频解码的相关库。

      2. 如果需要通过HMDI播放带音频的视频素材(常见的的比如TS流文件),是否意味着自己得在Cortex A8上写程序进行解复用,然后把video的es和audio的es分别送给HDVICP和DSP来进行解码,接着再由Cortex A8来做视音频同步,最后通过HDMI播出 ?

      3. 在EZSDK中,是否提供类似DVRRDK中的avsync.h ?

 

期待您的答复~