This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x I2C1 连接 S-35390(RTC IC) 问题请教



大家好:

我是根据Startware中的 MLO 使用I2C0与PMIC例程来修改的。程序调试卡在  while(I2CMasterBusBusy(SOC_I2C_1_REGS) == 0); 详情如下:

一. 按照套路 修改pinmux,修改时钟初始化等,具体如下:

1. 使用I2C1  脚位E17、E18。

void  I2C_PinMuxSetup(void)

{

//I2C1_SCL  E17         

HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_UART_RTSN(0))  = 0x73;

 //I2C1_SDA  E18         

HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_UART_CTSN(0)) =  0x73;

}

2. 时钟初始化参考 startware_02_01_01\platform\evmAm335x\hsi3c.c中的void I2C1ModuleClkConfig(void),代码如下:

void I2C_1_ModuleClkConfig(void) (只是更改名称而已)

{    

HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3S_CLKSTCTRL) |=                              CM_PER_L3S_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3S_CLKSTCTRL) &      CM_PER_L3S_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL) != CM_PER_L3S_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_CLKSTCTRL) |=                              CM_PER_L3_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_CLKSTCTRL) &      CM_PER_L3_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL) != CM_PER_L3_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_INSTR_CLKCTRL) |=                              CM_PER_L3_INSTR_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_INSTR_CLKCTRL) &                                CM_PER_L3_INSTR_CLKCTRL_MODULEMODE) !=                                    CM_PER_L3_INSTR_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_CLKCTRL) |=                              CM_PER_L3_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_CLKCTRL) &         CM_PER_L3_CLKCTRL_MODULEMODE) != CM_PER_L3_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL) |=                              CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL) &                               CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL) !=                                 CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL) |=                              CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL) &                              CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL) !=                                CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKTRCTRL_SW_WKUP);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L4LS_CLKCTRL) |=                              CM_PER_L4LS_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L4LS_CLKCTRL) &       CM_PER_L4LS_CLKCTRL_MODULEMODE) != CM_PER_L4LS_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE);

    HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_I2C1_CLKCTRL) |=                              CM_PER_I2C1_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE;

    while((HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_I2C1_CLKCTRL) &       CM_PER_I2C1_CLKCTRL_MODULEMODE) != CM_PER_I2C1_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE);

    while(!(HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3S_CLKSTCTRL) &             CM_PER_L3S_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_L3S_GCLK));

    while(!(HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L3_CLKSTCTRL) &             CM_PER_L3_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_L3_GCLK));

    while(!(HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL) &            (CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_OCPWP_L3_GCLK |             CM_PER_OCPWP_L3_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_OCPWP_L4_GCLK)));

    while(!(HWREG(SOC_PRCM_REGS + CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL) &            (CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_L4LS_GCLK |             CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_I2C_FCLK)));

}

 

3. 修改I2C0的SetupReception(),改为I2C1的,代码如下:

void I2C_1_SetupReception(unsigned int recvlen)

{    

I  2CSetDataCount(SOC_I2C_1_REGS, 1);

    I2C_1_CleanupInterrupts();

    I2CMasterControl(SOC_I2C_1_REGS, I2C_CFG_MST_TX);     I2CMasterStart(SOC_I2C_1_REGS);

    while(I2CMasterBusBusy(SOC_I2C_1_REGS) == 0);   //调试时此处一直为真,不知为何?

    I2CMasterDataPut(SOC_I2C_1_REGS, dataToSlave[txCount]);    

   I2CMasterIntClearEx(SOC_I2C_1_REGS, I2C_INT_TRANSMIT_READY);    

。。。。

}

二. 另请教Am335x作为master, slave add如何设置呢? 我调试时使用0x40  , 35390的datasheet 如附件

不知还有哪里设置有问题,所以请大家帮助,先行谢过。

S35390A_C.pdf