各位大神,求指导
我们用DM8107做了一块高清解码板,测试一段时间之后HDMI口就坏掉了
具体表现是HDMI的四组差分信号中有一组或者两组数据就没有了,时钟保持高电平,不知道是什么地方出问题了?
主芯片我们有的是XDM8107AAR21 另外一块板子是DM8107AAR21
另外,HDMI输出差分对的基准电压大概在3V左右,如下图,不知道对不对?(VDDA_HDMI(PIN_K14)接的是1V8电源)
PS:ESD芯片用的是TPD12S016
谢谢各位了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神,求指导
我们用DM8107做了一块高清解码板,测试一段时间之后HDMI口就坏掉了
具体表现是HDMI的四组差分信号中有一组或者两组数据就没有了,时钟保持高电平,不知道是什么地方出问题了?
主芯片我们有的是XDM8107AAR21 另外一块板子是DM8107AAR21
另外,HDMI输出差分对的基准电压大概在3V左右,如下图,不知道对不对?(VDDA_HDMI(PIN_K14)接的是1V8电源)
PS:ESD芯片用的是TPD12S016
谢谢各位了
从阻抗来看的话,确实是管脚坏掉了,就是不知道这个是什么导致的?这部分的设计就是跟DM8107DVRRDK设计一样啊
ESD 的电路也不会是100%的防护。
你需要查验一下ESD的源是什么,线材,不合适的接地等等都可能的。
冬天静电很多,你的板子若裸露在外,也可能绕过了保护器件直接打到芯片上啊。
目测还好。
ESD是否过关,还是要装盒子打静电为准。