TI工程师:
你好!
对于AIF2(C6638)的AT模块的时钟和同步信号有点疑惑,麻烦能解答一下。
RP1CLK和RP1FB是一对信号,符合OBSAI 协议RP1接口的要求。如果不使用RP1接口,只使用同步信号PHYSYNC, RADSYNC,那么这两信号的10ms脉冲(LTE制式)在AT模块里面是哪个时钟采样的??
由于没有找到AIF2 AT的电路框图,所以一直比较疑惑?通过对6638手册时序发现,PHYSYNC、RADSYNC这两个信号只需要6.5ns脉冲宽度,显然RP1CLK=30.72MHz是无法完成的?