我是刚刚开始接触beaglebone black,请问如何才能使用休眠模式?请说的具体一点,我有个课程项目是需要写一个spi driver运行在RTC、DS0、DS1三种模式上,请高人指点,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你使用的是什么操作系统,Linux?还是裸跑的Starterware?
Linux可以参考:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Linux_Power_Management_User_Guide#Suspend_.26_Resume
Starterware的话,印象中例程里面有DS0,DS1的标识。
另外,建议你先看AM335x的TRM手册,理解一下这几种模式有什么区别,这三种都是属于低功耗模式,只是不同模式,关掉的电源时钟域不同,有些状态SPI的时钟都是关掉的,SPI都不会运行。
您好 ,Liu:
关于linux的sleep mode我在上面的连接已经看到,Starterware方式的sleep mode我看到一张表格,其中没有bbb这个板子,并且上面显示Beaglebone不支持RTC only模式的,我想问一下,bbb支持RTC Only模式吗?
下面的连接就是我看到的Starterware方式的 Power management
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_StarterWare_Power_management#Command_IDs