大家好,我们使用佐臻的DM3730模块,android 2.3.4系统,这个系统现在发现它连接电脑部稳定,在有的机器上连接上比较快,有的机器能识别,但是连接不上(比如用豌豆荚和360手机助手什么的,这样的软件显示发现了设备,正在读取设备信息,但是一直在读取3730设备信息,再不进行其他操作,也就不能连接上了,重连接也是连不上,有时候相同机器就能连上,就是不稳定), 大家有遇到这个问题吗, 还有个问题 , 用这些豌豆荚还有别的手机软件 往 3730设备上传软件,如果是大点的软件,经常会ANDROID UI 重启,但linux内核没重启 , 大家这个问题有吗。 插pc机有时候还有突然死机的情况,信息也打不出来,彻底死掉了。大家都是怎么解决的。 它的USB 这块 太差了