各位好:
希望看到的能指点我下,现在我想从eMMC启动修改标题中的dts文件时发现,关于MMC1的pin脚定义成了MMC0的。现在我想把MMC0 PIN 脚改成MMC1的pin 脚。
可是我 control mudole 找不到mmc1_dat之类(dat0~7,clk.cmd)的偏移位置。后来我在MMC寄存器配置里面也找不到mmc1_dat之类的位置,求解。怎么配置这个设备树文件。
现象是:系统可以正常启动起来,可是lcd驱动不调用,无法正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好:
希望看到的能指点我下,现在我想从eMMC启动修改标题中的dts文件时发现,关于MMC1的pin脚定义成了MMC0的。现在我想把MMC0 PIN 脚改成MMC1的pin 脚。
可是我 control mudole 找不到mmc1_dat之类(dat0~7,clk.cmd)的偏移位置。后来我在MMC寄存器配置里面也找不到mmc1_dat之类的位置,求解。怎么配置这个设备树文件。
现象是:系统可以正常启动起来,可是lcd驱动不调用,无法正常工作。
建议你先了解一下AM335x上的pinmux设计,并了解一下pinmux工具:
Control module里面只有pin name,就是对应管脚的mode0的名字。根据pinmux tool的标识,mmc1的信号都是分布在mode1,2,4,5,6上,所以你在control module里面找不到mmc1。配置的时候,只要把对应的pin name配置成为mmc1的模式就可以了。
你的现象描述中LCD驱动不调用是怎么个意思,打错了?mmc1的驱动? 如果调试的是LCD驱动的话,那要配置的不是mmc哦,是LCDC。
您好,我现在也是一头雾水,现在纸面问题是可以从emmc启动,说明这个驱动可以了,但是通过log发现没有调用lcd驱动,但是我dts中关于lcd的pin全部定义好了,这也是在从t卡中启动得到验证了,在检查dts文件的时候发现mmc1的pin定义错了,所以怀疑这个了,现在可以知道没有关系,昨天发现了根本问题,竟是emmc中的版本竟不是我烧写进去的版本,一下两点可以看出。
1.T卡中的版本(Linux version 3.12.10-ti2013.12.01 (zhouqun@zhouqun-Aspire-4750)),emmc中的版本( Linux version 3.12.10-ti2013.12.01 (jenkins@sdit-build02)),两个烧写的是同一个zImage.
2.我在main.c中加了打印信息,T卡中可以看到[ 0.000000] zhouqun :Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mm ,emmc中[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait,所以看出不是我的版本,用的同一个zImage。
请问这是怎么回事呢?
我重复一下,是不是这么两个问题:
1. LCD显示有问题:在你目前使用的dts文件中,你配置了LCD,但是在实际的使用中却发现没有调用LCD的初始化,所以回过头去检查dts文件,发现MMC1的pin脚配置可能有问题,但其实你是想搞定LCD显示的问题。
2. eMMC烧录问题:如你在http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/80684/201285.aspx#201285中提及的,你使用同样的image进行烧录,但是却发现,TF启动和eMMC启动后的信息不一样。你的eMMC烧录怎么烧的?Uniflash?还是用SD卡?
1. 对于LCD的配置,因为看你使用的am335x_boneblack.dts文件,这个里面没有使能LCD的初始化的;这部分内容需要你参考am335x-evm.dts或者am335x-evmsk.dts文件增加这部分内容,其次要确保,在uboot中,修改EEPROM那段代码,确认导入的dts文件是正确的。
2. 这个烧写的问题,我怀疑有两种可能:1没有正常烧写成功,2就是把image给弄错了。
原来的eMMC里面有东西吗?现在运行出来的结果会不会是之前烧录的一个版本,而最近的烧录没有成功?建议你先格式化后,确保没东西了后再烧进去,以防1。
再者确认你烧进去的image和你现在用的是一致的。