This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm385 +ar301跑lowpower wdr配置问题



你好:

我想问一下wdr是运行在ddr模式下,

流程一:wdr的文档表示流程是isif->ddr->wdr->ddr->ipipe,那么我能不能在ddc输出yuv看到效果??????

流程二:但是lowpower中的wdrlink是在CAMERA LINK之后,cameralink中已经跑完了isif 和ipipe的设置???????

应该是哪里流程???

我想使能wdr模式,是不是只要在rulemake中 选wdr_on=yes就可以了?

我发现appro算法跑wdr并没有起任何效果,

  • 你好,我看了一下代码,在lowpower中  glbceEnable好像必须使能,然后在走ddr模式,否则即使选择了wdr_on=yes也无法进入ddr模式。可能这里出问题了,我稍后测试一下。

    还有能帮我看看这张图可以吗?同样的条件(lowpower+ar301)网页端 跑appro算法正常,但是跑ti算法时出现了增益不对,感觉ae算法或者gamma出了问题

    但是dcc的yuv输出是正常的,(忽略暗电流和色差,没调过)


  • 你好:

        我测试过了。 glbceEnable的确是使能 ddr模式的开关,但是开启glabce并使能wdr后ddc和网页端的输出都是

      (类似问题http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/70969/192307.aspx#192307)

    跑的是appro算法,1920*1080 ,lowpower。我注意到dcc输出的yuv大小(对比isif模式输出2.95m)不一样是3.95m

    是不是isplink中vstab算法出现问题,我看代码中使能glabce的时候同样使能isplink,isplink中有vstab

    正常的isif模式 dcc端输出的yuv

    但是显然没有wdr。

    是isplink端有问题,还是ar3301的需要设置,本人菜鸟,希望给个看法。