你好:
目前在使用psp库中关于SD卡读写的例程时出现了一个问题,使用的文件系统为RTFS。
目前读写存储运行前期都没问题,但是当我进行多次存储的时候,会进入ult_halt()。
我的操作是在一个线程中每隔2s进行一次SD卡操作:文件的开启->写入->落盘->文件的关闭,在这过程中不会对SD卡的驱动Deinit。
像以上操作,长时间运行多次,会发现在文件操作的时候(无论落盘关闭写入都可能会)进入ult_halt(),已经写入的数据都没有什么问题,每次在同一个文件中写入10个字节
我想请问下,这个可能是文件系统的问题还是驱动的问题,有解决的方向吗?我不太清楚这个ult_halt到底是怎么进入的
感谢!