各位大大
目前我在AM335X 上移植ANDROID 發現3G 網卡都無法上網
目前卡在AT COMMAND都可以操作 也能順利撥出ATD*99***1# 也回復 CONNECT
但是在UI介面 看不到訊號的格數 也無法上網
請問各位大大是否遇過? 3G 使用ublox
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你的这个3G网卡是一个USB设备吧?有装和他配套的driver、应用吗?
感觉这种情况,你确保AM335x的USB功能没问题,能够识别到你的3G网卡是第一步。这之后,如果出现上述问题,需要和3G网卡厂商确认一下,你使用的这个android版本能否支持你的3G网卡应用程式。
您可以参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Android-USB-3G-Modem-Integration
您需要找3g卡的厂商提供linux驱动,以及ril中间件,集成到android的系统中。