详细情形如下:
1、电路板上电后,屏幕在U-BOOT阶段显示我司LOGO,时间约5s,该阶段为u-boot和uImage加载阶段;
2、启动阶段运行到M3固件加载S41load-hdvicp2-firmware.sh, shutdown_lvds和S43load-hdvpss-firmware.sh时,屏幕会出现掉电现象(会有让人感觉像启动失败);
3、挂载文件系统,运行程序,启动结束。
Question: 如何去掉M3固件加载时候的屏幕掉电现象?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
详细情形如下:
1、电路板上电后,屏幕在U-BOOT阶段显示我司LOGO,时间约5s,该阶段为u-boot和uImage加载阶段;
2、启动阶段运行到M3固件加载S41load-hdvicp2-firmware.sh, shutdown_lvds和S43load-hdvpss-firmware.sh时,屏幕会出现掉电现象(会有让人感觉像启动失败);
3、挂载文件系统,运行程序,启动结束。
Question: 如何去掉M3固件加载时候的屏幕掉电现象?谢谢!
Hi ,
请问用的是什么版本DVRRDK? 显示接的是哪个输出口?
你指的屏幕掉电,是说黑屏吗?黑屏后应该是会显示你的UI吧。
BR,
Eason
Hi,
bootlogo 功能应该可以持续更长的时间的,除非在linux kernel这级时钟被修改或者其他原因,应该可以一直保持logo输出到xem3固件重载。
而黑屏期间,因为HDVPSS实际是在被重新配置的过程当中,所以原则上是无法输出东西的。
应该可以减小黑屏的时间来改善体验。
BR,
Eason