Part Number: AM625
用 remote core 产生也可以
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
直接使用AM625系列MCU来实现这样的PWM信号的技术文档,目前没有找到。
找了两篇其他系列MCU来做类似PWM信号控制的文章,不确定是否对您有帮助,您先看一下:
希望对您有帮助,谢谢。
找不到技术文档是 AM625 不支持 PWM 吗?是硬件不支持还是软件不支持?PWM 是很普通的外设!
PWM肯定是支持的,有专门的PWM IO,PWM的频率和占空比都是可以调节的。
我理解您是想要一个信号,占空比和频率按照一定规律变化,是比较复杂的信号,这样参考设计,目前AM625没有找到相应的文档,所以分享了其他MCU的类似文档,是这个意思。
没您想的那么复杂,不需要按规律变化,只要能按设置的值输出方波就可以,看芯片手册,A 核 和 M4 核都有 PWM,可惜找遍文档没能找到对应的 API, DEMO, 其它 MCU 的文档能用在 AM62吗?
上面这个是AM62系列MCU的用户手册,非常大的文档,里面有PWM相关的寄存器,页数比较多,您可以搜索一下PWM相关章节。
目前DEMO的话,我也没有在官网看到。其他MCU的文档可以参考里面的方法,但寄存器具体设置肯定是不一样的。
您建议用户用寄存器编程?M 核用寄存器编程很困难, A 核跑 Linux 如何用寄存器编程?建议您把问题反馈到 TI 总部。
因为目前也没有找到合适的Demo,所以不太好给具体的参考方案,我这边也只能提供一些用户手册这样的资源。