利用DM8148的EZSDK开发包,由开发包提供的M3固件,能实现两路标清视频吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
利用DM8148的EZSDK开发包,由开发包提供的M3固件,能实现两路标清视频吗?
你好,
用DM8148做两路标清的应用是不是有点大材小用了?
EZSDK的M3不提供源码,受限太大,还是建议使用DVR RDK。
谢谢Chris Meng的回复!请教一下,两路标清的图像需要进行融合处理,同时对其中1路图像进行复杂的分析处理,并进行视频压缩存储等功能,使用哪款芯片会更好一些,另外请问如何获取DVR RDK开发包?
你好,
请问你有评估过你需要多少DSP的Mhz么?视频压缩只有一路标清h264编码么?
关于DVR RDK如何获得,请参考讨论http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/80849/201861.aspx#201861。
谢谢,Chris Meng!图像处理算法在600MHz的 DM642中运行,CPU占用时间为60%左右。将两路视频融合为一路标清,然后进行h264编码,视频压缩等效为只有一路标清h264编码,编码后存储到SD卡中。
谢谢,Chris Meng。选择低频率的DM814x,软件开发还是一样的吧。
你好,
是的,基本相同。uboot里面配置频率的部分要根据你使用的芯片最高频率做调整。
再请教一下,在DM8148软件开发过程中,针对DSP内核的软件开发能否在Window下的CCS开发环境下进行开发,DSP内核和A8内核间的图像数据传输采用什么方式比较好,能推荐相关开发文档吗?谢谢!
你好,
如果是算法调试,可以现在CCS上把算法调试/优化好,再集成到RDK里面。
A8和DSP通信,建议使用RDK里面的link。请参考讨论:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/80979/202324.aspx#202324。
请教一下,将IPNC中的HDVPSS包修改编译后生成的M3固件能否用于替换EZSDK中所用的M3固件?谢谢!
你好,
抱歉,新的HDVPSS版本和EZSDK配合没有测试过,无法评估可能的风险。还是建议使用完整使用RDK。
Chris Meng,请问TI有专门提供基于DM8148的DVRRDK开发包吗?我通过代理签署保密协议,获得的开发包只有基于D8148的IPNC开发包和EZSDK开发包,没有DVRRDK开发包;而针对DM8168有DVRRDK开发包。另外,将DM8168的DVRRDK开发包移植到DM8148上,是否可行?谢谢!
你好,
DVRRDK支持DM8168,DM8148和DM8107,
也就是说,基于DM8168的DVRRDK开发包完全支持 DM8148的开发。谢谢!