This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教C6678 4x SRIO BOOT?



我的C6678板子只能配置为SRIO 4x 3.125G,想实现SRIO BOOT,但BOOTMODE[9]只支持1x和2x,

我理解缺省只能用1x或2xBOOT,如要用4x 是否要通过修改Boot parameter table?如何进行呢?

难道还要外挂EEPROM,从它加载新的Boot parameter table?有什么好方法?

谢谢!

 

  • 你的理解是正确的,一般可以通过二级boot的方式来进行。比如你一经用其他方式引导一个很简单的image,这个image会生成SRIO的boot paremeter table,然后这个Image会跳回到Boot Rom的Re-entry。这样系统就能按照你的boot parameter table来启动了。

  • 感觉过程还不是很清楚.如何跳回到Boot Room的Re-entry?是自动的吗?

    是否是这样.i2c boot有一种方式是只加载 boot parameter table,加载完成后

    RBL是不是会自动根据这个新的参数表来进行BOOT?