This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCD9222+UCD7242供电问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD9222, UCD7242

在使用UCD9222+UCD7242的电源方案对TMS320C6678核电压供电过程中发现电源芯片输出的PWM波形不稳定,造成后面输出电压波动超过要求。我们硬件上与TMS6678 DEMO板外围电路一致,查看最新DEMO板TMDSEVM6678Lx_EVM_REV_3_0原理图,发现TI在最新DEMO板上将之前的模拟地和数字地合并为共地了,我们飞线短接后,板卡正常。

DEMO板上的更改如下:

  

上图1为使用电阻单点接地后的PWM波形,此时PWM波形的抖动范围为390ns。

在测试过程中我们将DSP6678置于复位态,以保证后面的功耗稳定。

我们根据参考图做了同样的调整,在另一版板卡中将AGND与GND共地后,PWM波形没有抖动的情况。

造成PWM 波形抖动的具体原因是什么?

  • move to 多核 论坛

  • 这个问题有人遇到过吗?

  • 我不是电源工程师,只能说一下我的理解。我觉得AGND和DGND不应该共用一个地平面,但需要单点连接。

    建议去电源版问一下AGND和DGND的PCB layout要求和建议,我想电源芯片的文档上可能也可以找到相关信息。

  • 这个问题通常发生于AGND与GND之间阻抗太大的情况,当AGND设计的不太好(比如又长又细),导致其电感增加

    AGND上回流的电流增大后,在电感两端形成电势差导致delta I噪声、

    看具体情况,可能会,也可能不会不会影响到9222的电气性能

    据我观察到的情况,大多数人认为:器件的AGND和GND应该隔开,而且要用电感隔开。其实这是一个很危险的操作,也许会带来意想不到的问题。即使没有问题,在高压放电测试也可能出问题,正确的做法应该是:具体情况具体分析。就UCD9222的AGND和GND,我认为只需要将DATASHEET标注三角地的地方尽量短的连在一起即可,最后直连GND、

    (最近准备写篇关于这个的论文、欢饮讨论 philbar@qq.com

    、此上

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。