尊敬的TI工程师您好:
我正在设计使用到贵公司TMS320C6457芯片的PCB,在贵公司技术文档《SPRS582B—July 2010》第34页Table 2-6 (Part 2 of 22)中有信号名称EMU0(3)和EMU1(3),麻烦请问一下括号中的3是什么意思。
另外,在仿真电路中我准备选用samtec公司的60 pin Header,在贵公司技术文档《SPRU655I》第24页Table 20中说“Signal Skew For EMU signals, skew induced by the board should be 200 ps maximum between signals.”,麻烦请问Signal Skew应当如何定义,并且是否指所有的EMUn信号均需要满足该条件,如果是,那么该net class的PCB布线的等长要求为多少mil比较合适呢。
因为我注意到 www.deyisupport.com/.../78370.aspx 帖子中贵公司工程师所给链接网页的《C6457_LCEVM_SCH_16-00079-02.DSN》文件中,只有EMU0和EMU1引脚的连接信号网络加了线长约束,而其它的EMU信号并没有给线长约束,不知是否符合手册要求。
十分希望尽快得到您的答复,谢谢!
sonny
20150226