This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am3354+AR8031组成的以太网 仍然是只能发送 无法接收数据包

如题,再描述一遍,

在WINCE,安卓,linux下可以发送和接收数据包。

但是在starterware下,只能发送数据包,无法接收数据包,寄存器0x4A100900一直是0。

请问哪位高手遇到过这种问题?是不是starterware有bug?

  • am335x是否和phy一样有loopback功能?寄存器是哪个呢?

  • 我已经找到LOOPBACK这个寄存器了。是0x4A100D84的bit1位。

    我将bit1置1后,可以接收到自身发送的数据帧。

  • 鉴于以上的测试,总结了一下,感觉是从AM335x到AR8031这里有问题,今天又在WINCE下将PinMux读取出来与在Starterware下的寄存器做对比,未发现什么异常,将WINCE下的PinMux的寄存器的数据更改到Starterware下,仍然只能发送 无法接收。所以感觉问题可能出在AR8031的寄存器上。现在想读取一下AR8031的寄存器。

    请教一下,怎么在wince,linux或者安卓下,读取AR8031的寄存器的数据?有没有什么简单的方法可以在操作系统运行的过程中读取AR8031的寄存器?

  • 这个可能是要增加一个类似驱动层的IOCTL命令,通过MDIO读取PHY内部的寄存器

  • 感觉又不像是AR8031的问题,因为我用starter kit读取AR8031的寄存器 对比过了。没有什么区别。问题还能出在哪里呢?难道starter kit的8031和我的8031不一样?

  • 你用的是千兆以太网RGMII模式吗?

    如果是的话,建议你试一下:

    1.修改Control Module的0x650的gmii_sel中的第5或者4比特,增加internal delay;

    2. PHY端的也有个rx delay的配置,需要查一下phy端的手册,加上这个delay配置,进行测试。

    我之前的一个客户遇到的情况是百兆收发正常,但是千兆只能发,不能收。解决方法用的是上述2。

  • 按照您的方法:

    1.将44E10650的BIT4和BIT5修改为1或者0,仍无法接收。

    2.将PHY的rx delay 配置为使能或者禁止 ,仍无效果。

    请问,是否还有其他原因呢?

  • 对于PHY的RX delay配置成为使能这个测试,确认生效了吗?可以回读一下相关寄存器的值确认一下吗?

    接收数据的软件配置话,能否确认相关管脚有没有在pinmux的配置上面做receive enable?

  • 对于PHY的RX delay配置成为使能这个测试,确认生效了吗?可以回读一下相关寄存器的值确认一下吗?

    答:根据手册

      读取这个寄存器的数据为0x82EE

     发现当硬件复位或者启动的时候  这个寄存器就是0X82EE了。我试着将这个寄存器改为0x02EE,也是不能接收数据。


    接收数据的软件配置话,能否确认相关管脚有没有在pinmux的配置上面做receive enable?

    答:您讲的在pinmux上面做receive enable 是如何操作呢?我没有找到相关的寄存器。

     我在offset650的BIT4和BIT5都设置为1后,无效果,设置为0后,仍然没有效果。

    请解答一下,感谢!



  • 在control module里面,每一个管脚的配置中,5 bit是可以设置管脚的receive enable属性的。

    对于接收类型的管脚在这个配置上,都必须要配置成为1,receive enable。

  • 您的意思是在pinmux配置管脚的时候要把receive enable 置1吗?我的是RGMII模式,需要把RXD【0-3】这4个管脚以及RXDV  总共5个管脚的BIT5都置1吗?

  • 哦。。。我已经看到了   在starterware里面已经bit5=1了。  因为我用starter kit 跑的starterware是一样的。并且我在CPSWPinMuxSetup函数中已经看到了,并且配置成1了。

    void CPSWPinMuxSetup(void)
    {
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(0)) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(1)) =
    CONTROL_CONF_GPMC_AD0_CONF_GPMC_AD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(2)) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(3)) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(4)) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(5)) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(6)) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(7)) =
    CONTROL_CONF_GPMC_AD0_CONF_GPMC_AD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(8)) =
    CONTROL_CONF_GPMC_AD0_CONF_GPMC_AD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(9)) =
    CONTROL_CONF_GPMC_AD0_CONF_GPMC_AD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(10)) =
    CONTROL_CONF_GPMC_AD0_CONF_GPMC_AD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(11)) =
    CONTROL_CONF_GPMC_AD0_CONF_GPMC_AD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_COL) =
    CONTROL_CONF_MII1_COL_CONF_MII1_COL_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_CRS) =
    CONTROL_CONF_MII1_CRS_CONF_MII1_CRS_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXERR) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXERR_CONF_MII1_RXERR_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_TXEN) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXDV) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXDV_CONF_MII1_RXDV_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_TXD3) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_TXD2) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_TXD1) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_TXD0) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_TXCLK) =
    CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXCLK) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXCLK_CONF_MII1_RXCLK_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXD3) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXD3_CONF_MII1_RXD3_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXD2) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXD2_CONF_MII1_RXD2_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXD1) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXD1_CONF_MII1_RXD1_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MII1_RXD0) =
    CONTROL_CONF_MII1_RXD0_CONF_MII1_RXD0_RXACTIVE
    | CPSW_RGMII_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_RMII1_REFCLK) =
    CONTROL_CONF_RMII1_REFCLK_CONF_RMII1_REFCLK_RXACTIVE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MDIO_DATA) =
    CONTROL_CONF_MDIO_DATA_CONF_MDIO_DATA_RXACTIVE
    | CONTROL_CONF_MDIO_DATA_CONF_MDIO_DATA_PUTYPESEL
    | CPSW_MDIO_SEL_MODE;
    HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_MDIO_CLK) =
    CONTROL_CONF_MDIO_CLK_CONF_MDIO_CLK_PUTYPESEL
    | CPSW_MDIO_SEL_MODE;
    }

    请问是否还有其他的地方需要做配置的?

  • 我用Starter Kit的硬件测试源码测试了一下LOOPBACK功能。在10M情况下,mac内部loopback,PHY内部loopback,PHY外部loopback,都可以测试通过。但是100M和1000M都是只有MAC内部loopback可以测试通过,PHY内部和外部loopback都是失败的。

    总结一下,只有10M是可以的,100和1000都失败。请教一下原因在什么地方呢?感觉还是am335x配置的有问题。求答复!

  • 看你前面的描述,你已经dump过Linux和starterware下,关于EMAC和PHY的寄存器值,是把所有的值都做了比对,配置都是一样的?

    PINMUX检查了没有问题,control module下面的gmii_sel中的配置也查了?没问题?PHY_ID的设置应该没问题(如果出问题了,你是找不到网卡,10M也无法ping通的)。还有就是RX delay的设置,已经生效问题。上述的这些都确认了,软件上面貌似没有其他的点了。

  • 首先感谢您的回答,这么晚了,辛苦啦!

      我先给您屡一下我所有的操作:

    1,我将开发板启动WINCE系统,将开发板与电脑连接,通讯正常。

    2.在WINCE下,用寄存器读写软件,将CPSW_SS,CPSW_PORT,CPSW_CPDMA,CPSW_STATS,CPSW_STATERAM,CPSW_CPTS,CPSW_ALE,CPSW_SL1,CPSW_SL2,CPSW_WR,以及Control Module的Offset 650还有pinmux的寄存器读取出来。同样,也在starterware下,在运行完以太网初始化以后,加入代码将刚才的寄存器通过串口打印出来,与刚才WINCE的结果做对比,有个别寄存器有区别。

    3.我将有区别的寄存器提取出来,在WINCE下,将starterware的数据写入寄存器,WINCE还是正常收发。

    4.在starterware下,将WINCE的数据写入寄存器,仍然只能发不能收。

    至此,考虑可能AR8031寄存器配置有问题:

    1.在Starterware下,在初始化以太网以后,加入代码,将AR8031的32个寄存器全部打印出来。

    2.由于在WINCE下,不知如何读取AR8031的寄存器,所以把目标转向了uboot,因为启动uboot后,使用uboot可以ping通电脑,我认为他的以太网部分是正常的。

    3.在uboot下,使用mw.l 和md.l修改寄存器指令,模拟通过MDIO读取AR8031的函数,操作寄存器0x4A101080这个寄存器,顺利将AR8031的寄存器读出,与starterware读取的结果做对比,同样也是个别寄存器有区别。

    4.像前面一样,将两数据对调后,仍然没有任何效果。至此,感觉又排除了AR8031寄存器配置有问题的可能性。有点想疯掉的感觉!!!

    无奈,只好将starter kit 请出来了:

    1.运行同一个代码,将以上提到的寄存器打印出来,做对比,结果惊人的一致啊!可是starter kit竟能收发自如。

    2.突然有一天,在官网上面看到了starter kit的一个测试代码,主要是通过loopback测试网卡,将其移植成CCS的工程文件,并且编译出.out文件,测试了一下,starter kit 10M 100M 1000M全部漂亮的passed。而我的开发板10M 可以passed但是100M  1000M都失败了。

    现在我迷茫了,不知是否我的思路存在问题?或者我哪里还有做的不够严谨的地方?还是有我没有想到的寄存器?

    麻烦您来指点迷津!万分感谢!

  • 会否可能硬件电路上有问题,或者芯片的版本或批次问题呢

  • 首先,硬件应该没有问题  ,不然WINCE下应该无法接收。第二如果是芯片版本或者批次的问题,我感觉可能性不大吧 。这要问一下TI的工作人员了。

  • AR8031是我们demo板上用的,我们的BSP基于demo板也已经做过测试了,如果软件没什么改动,应该和驱动关系不大。

    我们的芯片无论什么版本,以太网这部分没有任何变化的。我觉得还是不能排除硬件的问题,千兆以太网PHY对布线要求很高的,如果电容电阻用错也是不能正常工作的

  • 那请教为何我在WINCE和uboot linux 安卓下  都可以呢?如果硬件有问题,在OS下  应该也不行吧。

  • 根据你的描述,还是建议对照starter kit检查一下硬件。

    starterware上面的以太网通信程序和OS的还是不一样的,也许staterware上的测试程序暴露了硬件上的某些缺陷。

  • 我还是感觉不是硬件的问题,应该是寄存器设置的问题。我又做了如下的操作:

    1在SD卡上面.运行U-BOOT

    2.此时用CCS连接仿真器

    3.暂停CPU

    4.将.out文件下载进去。

    5.10M 100M 1000M都可以正常收发。

    所以,我感觉是先运行UBOOT,将某个寄存器配置好了,再运行starterware的代码就可以了。看来还得从寄存器上面入手,但是现在迷茫了,不知道有哪些寄存器是uboot初始化过的,请教如何才能将uboot以太网部分初始化的寄存器打印出来呢?

  • U-boot里面有通过串口打印信息的函数,直接调用函数把CPSW里的寄存器值打印出来就可以了。

  • 我找到原因了,可能是跟我的时钟设置有关系,我是这样操作的。

    1,从UBOOT一直向前追踪,发现是在spl阶段,运行uboot的spl就可以。

    2.通过查看代码,将spl移植到starterware,先运行spl,在运行测试程序,10 100 1000全部通过。

    3.我只移植了pll ddr初始化两个部分就可以了。可以因为测试代码里面的pll配置不全。所以怀疑是pll造成的。

    我的天!搞了好几个月!终于解决了!   

    在这里感谢帮助我的全部人员!

  • 不知道什么原因,我写的问题贴子会被自动删除,以前从为没有发表过。

    借兄弟的问题这里,我得新贴一下内容:

    问题:AM335x的网络驱动中用到了定时器5和定时器6资源,能否更换这二个定时器资源?

    在AM335x处理器的网络驱动中,文件名称是driver/net/cpsw.c或者driver/net/ethernet/ti/cpsw.c,这个文件中使用到了二个定时器,用于当作interrupt pacing,它所用的定时器编号分别是5和6 ,有如下的宏定义:

    #define CPSW_RX_TIMER_REQ 5
    #define CPSW_TX_TIMER_REQ 6

    现在的问题是能不能将它们修改成:

    #define CPSW_RX_TIMER_REQ 4
    #define CPSW_TX_TIMER_REQ 7

    我修改后测试,网口就不通了,不知道是什么原因?请问有谁清楚这个问题,谢谢!

  • 你好,我现在也遇到这样的问题,请问下你再pll ddr初始化的时候有哪些地方配置不全?

    我在SPL阶段使用的是TI官网提供的starterware 的BootLoader,但是由于时移植到自己的板上,我直接屏蔽掉了一些关于电源OOP配置的东西,

    在自己的板上也可以成功运行起来,我不知道是不是这里的问题,所以请问下在你的工程中PLL DDR配置是怎样配置的?