This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678DSP通过以太网加载程序,同时实现以太网与上位机之间的数据传输



各位专家大牛好

我通过EMAC方式成功加载了TMSC6678DSP芯片的代码,程序可以正常运行,但现在因为项目需要,需要把DSP处理的部分实时数据通过以太网上传至上位机,于是我在应用程序的代码最后加入了以太网传输数据至PC机的代码。

在EMAC BOOT的拨码开关下(此时由于EMAC BOOT,RBL会自动运行以太网口初始化),通过JTAG下载应用代码的out工程,然后运行,可以通过抓包软件抓到以太网数据ARP包,证实以太网确实将数据包发送给PC机了。

但是,如果按照boot流程进行以太网加载,此时的结果可以看到应用程序的前部分结果,如串口UART的信息打印,但是不能通过抓包软件抓到以太网传输的ARP数据包。

请问以太网加载模式下,能够实现以太网的数据传输吗?应该如何做呢?

谢谢大家!