我们使用了OMAPL138,采用的引导方式是Nand Boot Modes,由固化在ROM里的 Bootloader
引导我们的u-Boot(user boot),u-Boot运行起来后再转至我们的应用程序(u-Boot的生成方式和烧录的块号见备注)。
产品在正常运行一段时间后,
OMAPL138 Bootloader无法引导我们的u-Boot,导致系统无法正常运行。
为进一步调查问题,我们想得到OMAPL138中固化在 ROM中的Bootloader无法引导u-Boot的原因以及引导失败的错误码,请告知。
备注:
1.u-Boot由AISgen生成;
2.相同的u-Boot烧录在Nandflash 的1,2,3,4,5前5个 Block上;