This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127的face detect的输入帧率的上限



您好!

我使用DM8127的face detect检测人脸。

camera输出1080P和720x576,做H264编码。

同时将720x576缩放到320x240,给face link。

发现一个问题。如果camera是25fps,一切正常。如果camera是50fps,那么运行一段时间后,系统会停止。

如果我将face link替换成display_sd  link,那么camera是50fps时,运行正常。

怀疑是face link不能接收50fps的数据处理。

请问face link的处理的数据帧率的上限?

  • 你好,

    请问你说系统停止是vpss M3没有打印,还是A8 Linux没有答应?

    如果保持50f/s输入,FD也50f/s,但编码停止,请问系统还会停么?

    请问你是否使用的是IPNC RDK3.8的软件?如果不是,能否升级sys_pri,包括init.sh里面对ISS优先级的配置(提高ISS优先级)。

  • 您好!

    系统没停。vpss M3也有打印。

    但是感觉是某个模块没有交还图像,造成系统的流程停掉了。

    使用的是ipnc rdk3.8。sys_pri里面的优先级已经提高了。./bin/sys_pri.out --L3-bw-reg-set ISS 3 3 400 2500&