Eason Wang及各位好!
我使用DM8148的VOUT0输出至GS972时,使用嵌入式同步输出HD视频成功,包括720P50、720P60、1080I50、1080I60、1080P25、1080P30(74.25M)都能正常输出,但是1080P50、1080P50(148.5M)和576i、480i(27M或13.5M)都无法正常输出,换成GV7600还是一样的现象。而在另一个帖子中www.deyisupport.com/.../79387.aspx
Eason Wang回复说改成外同步 H:V:DE的方式能用了。
我想请问下:
1、DE信号是否应连接VOUT[0]_FLD?
2、之前的配置echo double,yuv422spuv,0/0/0/0 > /sys/devices/platform/vpss/display1/output是否应改为
echo doublediscrete,yuv422spuv,0/0/0/0 > /sys/devices/platform/vpss/display1/output?
3、 能输出标清吗?定时参数这样设置是否正确?
echo 27000,1440/38/114/124,480/4/15/3,0 > /sys/devices/platform/vpss/display0/timings
echo 27000,720/12/68/64,576/5/39/5,1 > /sys/devices/platform/vpss/display0/timings
请Eason Wang或其它知道的兄弟不吝指教,谢谢!