This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

3路千万高清摄像头图像/视频采集——CPU选型—Daviti or OMAP5

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

1、最近在做多路视频采集,涉及到摄像头sensor的数据多路同时采集、图像算法处理、H.264编码无线发送;

2、选择CPU的时候,对处理速度和采集、编码的难易度要综合衡量,所以有朋友建议用DM8168和OMAP5643或者其他的;

3、想要寻求专业级别的CPU,但是价格不要太过昂贵,够用就好,同时由于体积受限,要是不用加散热片就最好了,也希望有经验朋友帮忙分析和推荐和选型;

4、想要寻求TI技术支持,便于后续sensor选型,希望得到相关联系方式;

5、本人联系方式:15220218936

  • 1. 什么sensor,YUV还是RAW接入,并行口还是串行口

    2. 3路视频的具体分辨率和帧率要求。是否需要编码,编码的分辨率和帧率。

    3. OMAP5643料号可能有误,应为OMAP5432

  • 1、sensor现在了解了几款OV和Aptina的,接口MIPI居多,OV16825(16MP)、MT9J003(10MP)和MT9P031(5MP)等等,具体型号暂时还没定下来;RAW DATA能够接几路?YUV能够接几路?我们这种情况应该选择哪一种?请指教

    2、现在困惑的问题是怎样能够使得3路sensor连接到DM8168上去,当然接口要一致,否则帧采集同步问题会变得更麻烦。之前了解到有人用TI的DM368接了3个5MP的sensor,用于全景视频采集 1080P输出,一直费解是怎么接上去的;
    3、3路sensor采集到的数据,拍照的话,不在乎帧率,而在乎像素,要选择最高像素进行拍照;视频的话,可以考虑降低分辨率以便于提高帧率。很据DM368和DM8168的性能看,都能够支持1080P 30fps;
    4、图片的话MJPEG,视频H.264需要进行硬件编解码;
    5、OMAP5暂时先不考虑;
    6、之前有同事接好说DM8168通过TVP5158可以把一个HDVPSS分支出来接受4个D1或者NTSC and PAL信号,但是好像分辨率很低,而且接受的都是已经通过SOC处理好的电视模拟信号,并非sensor直接的数据,所以感觉有点不可;
    7、是否有一种芯片可以把接受3路MIPI接口的数据后融合成1路MIPI与DM8168进行通讯,或者有更好的办法,麻烦推荐下;
  • 问题再次整理和补充:
    1、需要推荐一款主控CPU,能够同时无延时的采集3个CMOS Camera sensor的数据,以便于进行实时同步的视频采集和图像抓拍,并至少带有3路语音采集,便于视频录制过程中的声音采集;      

      2、需要推荐一款合适的能够把3路CMOS Camera sensor的数据合并成1路数据的芯片或者模块,同时该款芯片或模块的带宽要能够支持3个千万像素级别的sensor,芯片或模块与主控CPU之间的通信接口带宽也要足够宽,以保证主控CPU能够对融合成1路的数据实现HD 1080p 30帧以上的采集速度。
     
      3、主控CPU本身能够支持千万像素级别的CMOS  Camera sensor,例如:OV16825(16M像素)、MT9J003(10M像素)等,可能具体sensor型号需要根据确定好的CPU能够支持的情况来确定,选择OV、镁光、SONY、松下均可,视具体效果而定和芯片本身支持情况而定;
                     
              4、主控CPU能够将3和sensor采集到的同步实时视频存储到本地的TF卡中,便于后续处理;而对于3个sensor同时无延时抓拍的高像素图像则经过简单的算法处理后,直接通过WIFI发送到手机移动终端; 

      5、主控CPU的处理速度要求能够在A9主频级别以上,带有的摄像头接口按照高清格式读取CMOS Camera sensor的速度能够达到1080P要求30帧/s以上,720P要求60帧/s以上;
     
              6、主控CPU本身带有基本的硬件外设,如:图像加速器,GPU,ISP降噪,硬件视频编码和解码器(H.264/MPEG等),WIFI接口、HDMI接口,USB高速接口,大容量外扩存储,以太网接 口、TF卡接口等等,最终是具体情况而定;
                                                         
              7、考虑到样机体积限制,若CPU功耗不能够过高,散热问题容易解决,无需过多的散热装置(散热片和风扇),同时各模块尺寸不能够过大,不利于缩小便携式产品体积;                         
                                
              8、需要购买相应的开发板进行前期程序调试; 
  • 其他我不懂,但是根据你的要求,可能前端用FPGA+DDR做同步采集和数据缓存会更合适。

  • 请问FPGA选型要注意哪些参数,有合适的推荐下么?

  •  我看了一下, FPGA做的话要完成接口会比较容易,但是要做3路的ISP,以及硬件视频编解码的话, 如果不复用模块,那资源损耗还是比较大的,FPGA的规模也不容易做小。   像你的其他需求,如GPU\\HDMI等接口需求,用FPGA来也是比较困难的。    FPGA在这个规模,热量也是要考虑的。

    这样看下来, OMAP5432还是最贴近的一颗。http://www.ti.com.cn/tool/cn/OMAP5432-EVM?keyMatch=OMAP5432&tisearch=Search-CN-Everything

  • 对,即使使用了FPGA,后续处理还是用DSP会更方便。

    楼主对FPGA可能不熟悉,建议楼主直接用OMAP5432吧。

    当初建议FPGA,是为了响应楼主要求中的“能够同时无延时的采集3个CMOS Camera sensor的数据”。

    但是后来楼主又写了,帧率只要求 1080p@30FPS 和 720p@60FPS ,估计其实延时要求没有想象中那么高。

  • 1、但是OMAP5好像没有DSP的功能啊,是多核A15,后续算法处理好像也挺难搞的。

    2、OMAP5我看了下,camera interface 好像只有一个MIPI和一个并行接口,好像说是可以再扩展一个MIPI接口,那么接3路sensor怎么接呢?