你好!
我现在使用的是C6670的EVM板,用的NDK版本是2-21-01-38
我将NDK程序下载到DSP中,PC与EVM板之间通过路由连接,同时路由上还连了另一台PC,现在是上位PC无法与DSP ping通,但是能够ping通另一台PC
对于NDK,我将IPC模块屏蔽掉了,不知道会不会有影响?请指教下可能是哪些方面出了问题么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我现在使用的是C6670的EVM板,用的NDK版本是2-21-01-38
我将NDK程序下载到DSP中,PC与EVM板之间通过路由连接,同时路由上还连了另一台PC,现在是上位PC无法与DSP ping通,但是能够ping通另一台PC
对于NDK,我将IPC模块屏蔽掉了,不知道会不会有影响?请指教下可能是哪些方面出了问题么?
您好,我也在做PC和dsp通信的东西。我是新手,刚刚接触这一领域。运行的是mcsdk中的helloworld程序,但是程序debug时只能DDR初始化,之后就没有任何现象。我现在只修改了其中的IPaddr、gateway几个值,请问我怎么样才能正常通信呢?需要修改哪些参数?hitzhaoliangyu@126.com 谢谢