单位现有8168 evm一个,使用ezsdk,现有基于8168平台上的以下软件开发需求:
1.输入高清图像数据,输出显示1080p60hz的hdmi
2.输入的图像数据需经过dsp端算法处理后再让arm端交给协处理器执行显示任务。
我将ezsdk附赠精简版文件系统进行扩充后,已可以执行arm端hdmi显示任务,但是在使用firmloader载入输出hdmi必要的显示固件之后,无法运行ezsdk附赠的syslink和codec engine范例,可以执行omx和omtb范例,但是omx范例将dsp端算法封装过深改造毫无思路,网上关于syslink和codec engine的教程较多,请问有什么框架可以既满足我输出hdmi显示又可以实现arm和dsp之间传输图像数据的双核通信。