Hi,
之前从本论坛里面下载了VCP2的demo,其中的VCP2_BER是1/3码率,约束长度为9的卷积码。如果我想实现LTE协议36.211里1/3码率,约束长度为7,生成多项式为[133;171;165]的卷积码,是否只要修改vcpParameters.constLen = 7就可以了?
因为我跟进了csl_vcp2.c里看了一下,里面提供的生成多项式并非[133;171;165](即使mask 0xff后),编码的poly输入也并非这个值,所以有点怀疑。
#define VCP2_POLY0_FOR_CONST7_RATE_1_3_1_4 0544
#define VCP2_POLY1_FOR_CONST7_RATE_1_3_1_4 0624
#define VCP2_POLY2_FOR_CONST7_RATE_1_3_1_4 0764
#define VCP2_POLY3_FOR_CONST7_RATE_1_3_1_4 0544
谢谢。