This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678以太网子系统 不可屏蔽中断(NMI) 求助



您好!

     我参考论坛提供的GE工程,进行DSP和PC间的网络通信。

但是,我现在碰到了一个问题:程序在6678运行过程中产生了一个不可屏蔽中断(NMI),

NRP寄存器值始终为0x00000020,然后程序就在那空转。产生NMI并不是每次都产生的,

单步跟踪的时候,发现有可能前一行代码是一个pop描述符操作,也有可能是简单的指针赋值

操作。

   我想向各位专家求助:

  1. 6678上产生不可屏蔽中断的原因有哪些?

  2. 以太网子系统中产生不可屏蔽中断的原因有哪些?我该如何去调试?

  谢谢!

  • 我进一步调试发现,不可屏蔽中断是由内部异常引起的,IERR寄存器

    值为0x10,说是资源冲突,但究竟是什么引起的资源冲突,我还是不明白。

    请各位专家帮我,谢谢!