各位专家:
请问一下,在配置PDSP0的时候,已经把包标记为LUT配置包,但是当把描述符压入640号队列后,为什么PDSP0只把它作为普通数据包接收?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
请问一下,在配置PDSP0的时候,已经把包标记为LUT配置包,但是当把描述符压入640号队列后,为什么PDSP0只把它作为普通数据包接收?
你好,
C66系列中的PA是一个比较复杂的硬件加速器,可以实现以太网处理中MAC层、L3层、UDP层以及其他一些功能,可以降低CPU的负载。
在MCSDK中有一些用例,如果对方面不太熟悉,又想在C6678上快速开发应用程序,建议使用商用的平台软件。
对于网络功能,我们可以在6678上可以使用TCP/IP协议栈或PA的UDP offload功能进行网络通信。
我们Enea是TI的白金合作伙伴,在TI C66系列上提供商用平台软件,包括操作系统、BSP驱动、中间件和开发工具。
OSEck RTOS 软件平台包括:
? OSEck RTOS内核:
o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
o …….
? BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
? LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
? TCP/IP协议
? Package Flow 软件加速包
? Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。
Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
? 内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。
欢迎联系
Best Regards
William.dong@enea.com