TI的工程师:
您好!我现在要设计一个基于TMS320C6657的板子,我看了相关EMIF16的boot方式,有以下几点不太清楚。
(1)在TMS320C6657的DATASHEET中只介绍了EMIF16可以作为一种上电加载方式,但是并没有说明EMIF16是连接并口NOR flash 还是串口的NAND flash,是不是说两种方式均可以?
(2)如果可以支持EMIF16上电加载程序,那电路连接是不是跟tms320c64x系列的类似呢,只需要连接地址线和数据线以及相关的控制线就可以实现呢?
(3)我的程序比较小,如果选用1MB大小的并口 NOR FLASH 是不是也是可以的?只是地址线连接的数目比较少?
谢谢!