老师,你好!我下载的mathlib,安装后在lib文件夹内找不到.lib文件,是不是后缀名改了。还有就是能不能说一下库的使用的步骤啊,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
老师,你好!我下载的mathlib,安装后在lib文件夹内找不到.lib文件,是不是后缀名改了。还有就是能不能说一下库的使用的步骤啊,谢谢!
你好,安装后是否有这样的目录 C:\Program Files\Texas Instruments\mathlib_c66x_3_0_0_0
库文件就是在这个目录下的lib文件夹里面。
引用库直接在工程属性里面里面的Build--》C6000 Linker-->File Search path里面加入库就可以了。
那在Build--》C6000 Linker-->File Search Path里面添加lib的目录,然后再在cmd文件用 -l 命令进行链接可以吗?还有一个问题是,mathlib中有四个库文件但是为什么在用户手册介绍时只有两个的介绍,是不是打印错误。以下是截图
你好,这样操作是可以的。你也可以直接在Build--》C6000 Linker-->File Search Path里面指定lib文件。
上面四个库是分别根据不同的项目配置来决定的,用户可以根据自己的项目属性选择合适的库,不然编译器会提示库的类型不合适而无法link通过。