This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6000 DSP仿真器连接问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6424

您好:我的TMS320C6424 DSP之前连接仿真器一直是好的,现在突然不行了,提示的错误是:C64XP 0:Error connecting to the target (Error -1143 @0x0))Device core was stalled ,and recovery was successful .No user action required. 现在一直连接不上求指导,谢谢。

  • 你好,你使用的CCS版本是多少?

  • 如果不确定是否是CCS及驱动的问题,可以做一下交叉使用,试试其他板子是否可以正常工作。如果可以的话,再考虑板子自身的问题。

  • 谢谢您的回答,我的ccs采用的CCS版本是4.2.4 现在问题已经解决,是由于烧写进FLASH中的程序有问题,导致每次DSP在加载运行这段程序的时候会运行不正常,通过配置启动引脚的上拉与下拉把启动模式更改为无引导模式,然后就好了。但是有点奇怪的是程序跑飞了为什么连仿真器都连不上了呢?