我现在在使用ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00-Linux-x86-Install这个SDK,我想在我的linux环境下编译出u-boot和kernel和文件系统,哪里可以下载说明文档,最好是中文的,谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文件系统在SDK目录下面有个file system目录,这个目录下面的tar.gz文件就是文件系统的压缩文件。
先做一张SD卡,可以使用bin文件夹下面的create-sdcard.sh脚本来进行,SD卡会被分成两个区,第一个分区 FAT32,需要放置,uboot编译生成的MLO和u-boot.img文件,第二个分区 ext4,放置filesystem,你把那个ti-sdk.....tar.gz考到这个分区下,然后使用tar zxvf ti-sdk....tar.gz进行解压,解压完成后即可。
默认的文件系统中,在boot文件夹下面会有zImage,和一些dts文件。当你修改kernel的时候,可能会替换这两个文件。这两个就是kernel编译阶段的最后生成文件。
这个是老版本的SDK名称,SDK 05.04。你现在不是使用了SDK 08.00了么,这个是新的版本,SDK5.04版本太老了,不建议再使用,你直接用8.0的版本就好了。
默认解压开的文件系统中,boot目录下面就有kernel。你是把这个地方的zImage换成自己编译的zImage了吗?
启动失败的log发一下。