你好:
我是使用的是CCS5.5,我想问一下在CCS5.5里如何查看LOG_printf输出的消息。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
怎么还是打印的日期。我是按照你的新建了示例程序。然后选的一个另外一个.ccxml运行。先连上A8->加载DSP的GEL文件 - >LOAD PROGRAM选择刚刚新建的示例程序里生成的HELLO.out->查看消息还是日期和时间。
你是上面这种方法做的吗?
如果在新建的HELLO程序在建一个.ccxml的话,选择run debug JTAG会报错(单不是没有都报错有时间是可以连上的)。但是以这种方法的话,在print log里没有也没有(终止一下程序在运行的话也是没有)是怎么回事?