hi all,
我現在用cam--isp--mpsclr--sclr--display
MPSCLR是否有文件可以看?
我現在遇到問題, 當mpsclr 的input 是3264x1836 時 , sclr 會assert, mpsclr 不是固定1080p輸出?為何sclr 會錯呢? 如果我設定mpsclr 的input 是1080p就會正常呢?
謝謝!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi all,
我現在用cam--isp--mpsclr--sclr--display
MPSCLR是否有文件可以看?
我現在遇到問題, 當mpsclr 的input 是3264x1836 時 , sclr 會assert, mpsclr 不是固定1080p輸出?為何sclr 會錯呢? 如果我設定mpsclr 的input 是1080p就會正常呢?
謝謝!!!
Could you try to change the MP_SCLR_LINK_MAX_VERTICAL_SLICE_SIZE ?
BR,
Eason
hi eason,
MP_SCLR_LINK_MAX_VERTICAL_SLICE_SIZE =1900
我是該調大還是小呢?
我是sclr assert
[m3vpss ] EdgeInit_offset=[7] mode=[8]
[m3vpss ] ##### ALG_ipipeInitEdge mode=15 #####
[m3vpss ] 5186: DISPLAY: Start in progress !!!
[m3vpss ] 5150: CAMERA: Fields = 1 (fps = 0), Total Resets = 0 (Avg 0 ms per reset)
[m3vpss ] 5225: Assertion @ Line: 1043 in links_m3vpss/sclr/sclrLink_drv.c: status == FVID2_SOK : failed !!!