大家好,
我们目前在dm369平台上做的IPCamera,开发套件是IPNC4.0.前端的sensor是我们选用其他厂家的sensor,由FPGA控制输出数据和行场信号。目前raw数据看起来正常,但是压缩后的视频背景是紫色的,用ITT截取的YUV图像显示也是紫色,raw数据并不是这样的。我分析应该不是第一个像素搞错的原因,因为RAW数据的背景不是自身的,应该是在ipipe这一块raw转yuv的时候有点问题,不知道其他专业人员能否知道一下?我把raw数据和yuv数据都放到附件中
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们目前在dm369平台上做的IPCamera,开发套件是IPNC4.0.前端的sensor是我们选用其他厂家的sensor,由FPGA控制输出数据和行场信号。目前raw数据看起来正常,但是压缩后的视频背景是紫色的,用ITT截取的YUV图像显示也是紫色,raw数据并不是这样的。我分析应该不是第一个像素搞错的原因,因为RAW数据的背景不是自身的,应该是在ipipe这一块raw转yuv的时候有点问题,不知道其他专业人员能否知道一下?我把raw数据和yuv数据都放到附件中
yuv数据在这一楼的附件中,修改一下相应的后缀名应该就可以用ITT工具看,麻烦哪位高手帮我看一下。
你好,
要求IPIPE输入的第一个像素是红色,你能确认一下么?
你上传的附件是一个txt文件?应该是个压缩包把?请问图像的大小是多少?
你好,
你的sensor看起来是10bit的sensor,但IPIPE的处理都是以12bit来做的。你能否在ISIF里面移位获得12-bit的RAW给IPIPE,看是否有改善?
我们的sensor是14bit的,FPGA转换为12bit输出的,高2位是0,所以看起来是10bit。ISIF里面做移位获得12bit,这个我暂时不知道怎么做,能否指导一下。
你好,
如果是10bit数据,看到图像是很暗的,是这样的么?
你能否把IPIPE里面的模块可以关闭的关闭。RGB2RGB配置为单位矩阵。如果这时候颜色正常,就再分别打开/配置,看看是哪个模块对输出颜色影响了?CFA,gamma必须使用。
您好,
我将2A算法改成NONE2A,就是关闭2A算法,图像就没有紫色,我想应该是2A算法,对我们的这个sensor有影响。2A算法具体怎么实现我目前还不清楚,是不是会动态调整sensor的一些参数?还有ISIF,ipipe里面的gain,以及offset,等等。但是我们的sensor没有任何寄存器可以写,我们的sensor只要上电,fpga给它一个时钟信号,然后就可以出数据和行场信号。如果是我理解的这样,是不是应该对2A算法进行一些调整?
你好,
单独使能AE或者AWB,看具体是哪个算法导致的问题。
如果是AWB导致的,你需要更具你使用的sensor来调试一组合适的参数。
如果是AE导致的,请问你是sensor不能调整曝光时间和增益么?你需要调整输出图片的亮度么?如果不需要,可以不使用AE。如果需要,ISIF里面的数字增益还是可以使用的。但由于sensor相关增益,曝光时间无法调整,AE算法代码需要做调整。