This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:6467T的ubl uboot NorFlash DDR的配置



求助:

        由于 不是用的标准的开发板,所以DDR、flash(用的是NORFLASH) , 时钟都和板子的设置不是很匹配。

        不过找了很多资料,有些是按照板子的默认配置来操作的,就是说没有更改配置。

        还有些是6467的配置,这个有些说的很详细,不过我按照这个来找6467T的(DVSDK 3.10.00),都找不到相应的文件夹···

        求指点下,或是有这方面的说明也行。谢谢~

  • 可能问题的范围太广了,不好回答,求给点线索就行。

  • 1. 首先,你的板子能不能跑起来? 还是有其他的问题?

    2.  DDR的时序配置, 参考 http://www.ti.com/lit/ug/sprueq4e/sprueq4e.pdf  

    DDR的文档说的已经很清楚了。 

    关注

    4.1 SDRAM Status Register (SDRSTAT) ............................................................................... 39 4.2 SDRAM Bank Configuration Register (SDBCR) ................................................................... 40 4.3 SDRAM Refresh Control Register (SDRCR) ....................................................................... 42 4.4 SDRAM Timing Register (SDTIMR) ................................................................................. 43 4.5 SDRAM Timing Register 2 (SDTIMR2) ............................................................................. 44

    这些寄存器要按照DDR颗粒上标的参数来填入。

    BR,

    Eason

  • http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/69143.aspx

    以上是关于DM368的配置。   过程上是差不多的

  • 十分感谢,

    还有个问题是关于NORFLASH的,我找到的配置说明大多数都是针对NANDflash的。norflash很少提到。RBL中的启动方式提到如下

    The RBL supports 3 distinct boot modes depending on device configuration pins BTSEL[1:0]:

    • BTSEL[1:0] = 00 - ARM NAND Boot
    • BTSEL[1:0] = 11 - ARM UART Boot
    • BTSEL[1:0] = 10 - ARM HPI Boot

    If BTSEL[1:0] = 01 the ARM boots from NOR flash without RBL involved.  //如果是从NORflash启动的话,为什么就和RBL无关了呢(这个我没理解错吧)  。我在这里看到的:http://processors.wiki.ti.com/index.php/RBL_UBL_and_host_program,而且这里还提供了一个nandflash_writer.exe,没有NORFLASH的,是不是NORFLASH不用这个,可以直接通过仿真器用CCS烧写?。目前

    NORFLASH可以直接运行,但是它写入速度慢,我实际还是想将代码放在NORFLASH,实际运行最好还是拷贝到SDRAM里运行,有么有这方面的指导,谢谢~

  • nor flash的可以参考一下这个

    flash-utils.rar
  • 有没有这方面的指导文档,多谢多谢~