This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X GP EVM UART1通信问题



请教下各位前辈,我想测试UART1通信情况

从SD卡启动,调试串口UART0上打印 48022000.serial: ttyO1 at MMIO 0x48022000,是不是UART1就已经始能了,硬件或软件上都不需要改动,只要实现串口测试程序就好了?

  • 需要配置正确的pinmux,然后基本就能正常工作了

  • uart1不能接收发送,请问应该怎么配置?

  • 请教各位大神,需要怎么配置uart1呢,能具体讲下步骤,每一步应该怎么做吗?真的是无从下手啊

  • 有可能pinmux不需要再配置,你可以试一下。

    在u-boot文件下有一个头文件,可以用来配置一些宏,将其中和串口相关的宏都配置成需要的串口 

    u-boot/include/configs/<am335x>.h

  • 感谢您的回复,我在u-boot下找到您说的那个头文件,“将其中和串口相关的宏都配置成需要的串口”,这是什么意思?能详细给我讲讲吗?

    这个文件里,跟串口有关的宏只有下面这些,是改这里还是要改其他什么地方?

    170 /* NS16550 Configuration */
    171 #define CONFIG_SYS_NS16550_COM1         0x44e09000      /* Base EVM has UART0 */
    172 #define CONFIG_SYS_NS16550_COM2         0x48022000      /* UART1 */
    173 #define CONFIG_SYS_NS16550_COM3         0x48024000      /* UART2 */
    174 #define CONFIG_SYS_NS16550_COM4         0x481a6000      /* UART3 */
    175 #define CONFIG_SYS_NS16550_COM5         0x481a8000      /* UART4 */
    176 #define CONFIG_SYS_NS16550_COM6         0x481aa000      /* UART5 */
    177 #define CONFIG_BAUDRATE                 115200

  • 您好,我想再请教您一个问题,dts文件中有关uart1的配置如下

     76                 uart1_pins_default: pinmux_uart1_pins_default {
     77                         pinctrl-single,pins = <
     78                                 0x178 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)                   /* uart1_ctsn.uart1_ctsn */
     79                                 0x17C (PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE0) /* uart1_rtsn.uart1_rtsn */
     80                                 0x180 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)    /* uart1_rxd.uart1_rxd */
     81                                 0x184 (PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE0)         /* uart1_txd.uart1_txd */
     82                         >;
     83                 };
     84
     85                 uart1_pins_sleep: pinmux_uart1_pins_sleep {
     86                         pinctrl-single,pins = <
     87                                 0x178 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
     88                                 0x17C (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
     89                                 0x180 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
     90                                 0x184 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
     91                         >;
     92                 };

    uart1_pins_default和 uart1_pins_sleep,如何对应代码,或者说怎么在代码里能找到呢,我搜索了整个目录,都没有找到uart1_rxd.uart1_rxd,内核是怎么取到这些值的?我用的是SDK 07.00,\arch\arm\mach-omap2下面没有board-am335xevm.c,uart初始化的代码在哪呢?