使用DM8168输出1080P的HDMI视频,同时输出VGA、CVBS视频。目前发现部分机器上出现不定时的概率性黑屏。当黑屏现象出现时,所有的视频输出接口都变成黑屏。
显示器重新插拔或者重新启动均无效,但是重新启动DM8168可以恢复正常。黑屏的时候显示器依然显示收到了正确分辨率的视频信号,不过图像全部变成了黑色。
通过网口访问DM8168,发现ARM还活着。通过ARM抓取内存中的输出图像缓存区的内容,发现图像缓存区内的图像正常。
使用内存测试程序对内存进行测试,目前没有发现异常。
使用示波器测试1.0V电源和1.5V电源也没有发现异常。
这个可能是由于什么原因导致的?