HELLO!
今天翻阅了一下multicore programming guide 文档,有几个不太清楚的地方请教一下
1.当多核使用同一个工程文件 (sigle image)模式下,如果在SL2中定义一个变量或者一个数组缓冲,那么多核访问该变量和缓冲是否使用同一个地址。上述文档第七章有原文:
The code must set up pointer tables for unique data sections that reside in shared L2 or DDR2 SDRAM
这里说的这个pointer tables 和unique data sections 指的是什么呢
2.当多核用多工程,多个CMD文件时(multiple image),如果多个核的工程都需要使用SL2,是否需要程序员把SL2提前划分好,给不同的核使用,在每个核工程的CMD文件中体现划分的方法。这时在core0还可以看到其他核的变量吗?
3.multicore programming guide 文档里还有这样的原文:
当多核访问SL2数据段的时候为什么不用同一个指针,要在LL2中保存一个指针表呢。 望解答。。谢谢!