FPGA当作RAM挂在am3354的GPMC上。数据位是16bit的,地址用的是A0到A11。片选用的CS0,异步读写。GPMC上没有NAND等其他东西,只有个FPGA。引脚如图
问题就是:读写都没问题,但是读写地址超过0x800时,地址线A11没有变化,其他地址位都会有变化。
举个例子:往0xC22的地方写0x1234,signaltag抓回来的信号如图
写入的地址显示是0x422,最高地址位A11没有输出高电平。
1.已经再三检查过管脚复用的配置,GPMC_A11管脚就是配成A11,也读取过引脚配置寄存器查看过没问题。
2.把GMPC_A11配成GPIO输出高电平,sinaltag能捕获到。也试过将GMPC_A11配成A11的地址位加上上拉输出使能,发现低地址时A11也一直是高电平,感觉就没有输出。
3.在linux阶段跟uboot阶段都试过读写,一样A11没有任何反应。
管脚配置代码如下:
static struct pinmux_config fpga_pin_mux[] = {
{"gpmc_ad0.gpmc_ad0", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad1.gpmc_ad1", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad2.gpmc_ad2", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad3.gpmc_ad3", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad4.gpmc_ad4", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad5.gpmc_ad5", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad6.gpmc_ad6", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad7.gpmc_ad7", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad8.gpmc_ad8", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad9.gpmc_ad9", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad10.gpmc_ad10", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad11.gpmc_ad11", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad12.gpmc_ad12", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad13.gpmc_ad13", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad14.gpmc_ad14", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_ad15.gpmc_ad15", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_a0.gpmc_a0", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a1.gpmc_a1", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a2.gpmc_a2", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a3.gpmc_a3", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a4.gpmc_a4", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a5.gpmc_a5", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a6.gpmc_a6", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a7.gpmc_a7", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a8.gpmc_a8", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a9.gpmc_a9", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a10.gpmc_a10", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_a11.gpmc_a11", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"gpmc_wait0.gpmc_wait0", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_wpn.gpmc_wpn", OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"gpmc_csn0.gpmc_csn0", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
{"gpmc_advn_ale.gpmc_advn_ale", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
{"gpmc_oen_ren.gpmc_oen_ren", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
{"gpmc_wen.gpmc_wen", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
{"gpmc_ben0_cle.gpmc_ben0_cle", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_DISA},
{NULL, 0},
};