This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 SRIO loopback

请问,6678SRIO自带的loopback例程怎么把内循环改为外循环?除了要把loopback模式设为normal模式外还要怎么改?

  • 您好,

    你使用的是哪个例程?如果使用下面链接的keystone_srio可以支持如下模式测试

    typedef enum

    {

    SRIO_NO_LOOPBACK = 0,

    SRIO_DIGITAL_LOOPBACK,

    SRIO_SERDES_LOOPBACK,

    SRIO_EXTERNAL_LINE_LOOPBACK,

    SRIO_EXTERNAL_FORWARD_BACK

    }SRIO_Loopback_Mode;

    可以通过修改SRIO_Loopback_Mode loopback_mode= SRIO_DIGITAL_LOOPBACK;进行不同模式的测试。

    www.deyisupport.com/.../4773.aspx

  • 专家,您好,我使用的CCSv5自带的例程,就是装了mcsdk下之后产生的那个例程,在pdk_C6678_1_0_0_9_beta2下面的,ccsv5\pdk_C6678_1_0_0_9_beta2\packages\ti\drv\exampleProjects\SRIO_LoopbackTestProject这个目录下的那个例程,我想在这个例程下面改,我想把内循环改改为外循环,因为还要和FPGA通信,但是在srio_deviceinit的时候发现不能通过了,我也下了你给的那个链接的程序,但是很多头文件没有,所以也不好测试。谢谢专家解答!

  • 您好,我使用的CCSv5自带的例程,就是装了mcsdk下之后产生的那个例程,在pdk_C6678_1_0_0_9_beta2下面的,ccsv5\pdk_C6678_1_0_0_9_beta2\packages\ti\drv\exampleProjects\SRIO_LoopbackTestProject这个目录下的那个例程,我想在这个例程下面改,我想把内循环改改为外循环,因为还要和FPGA通信,但是在SrioDevice_init()的时候发现不能通过了,我也下了你给的那个链接的程序,但是很多头文件没有,好像 a version of Code Generation tools that is not currently installed,所以也不好测试。是哪个工具要装啊?谢谢专家解答!

  • 程序可以测试,谢谢指导!

  • 你好!
    问一下 这几种模式有什么区别?
    SRIO_NO_LOOPBACK表示正常的收发操作 不是循环?
    SRIO_DIGITAL_LOOPBACK是什么循环?
    SRIO_SERDES_LOOPBACK,是并/串转换<--->串/并转换之间的循环 不经过Tx Rx?
    SRIO_EXTERNAL_LINE_LOOPBACK,指的是啥?
    SRIO_EXTERNAL_FORWARD_BACK 指的是啥?

    另外 我的电脑通过手机USB上网 但是登录不了e2echina 怎么回事了?
  • 你好!
    问一下 这几种模式有什么区别?
    SRIO_NO_LOOPBACK表示正常的收发操作 不是循环?
    SRIO_DIGITAL_LOOPBACK是什么循环?
    SRIO_SERDES_LOOPBACK,是并/串转换<--->串/并转换之间的循环 不经过Tx Rx?
    SRIO_EXTERNAL_LINE_LOOPBACK,指的是啥?
    SRIO_EXTERNAL_FORWARD_BACK 指的是啥?

    另外 我的电脑通过手机USB上网 但是登录不了e2echina 怎么回事了?