DSP型号:TI的 TMS320VC5509A(DSP5509)
ADC型号:TI 的 DAC904(14位,时序图如图)
时序很简单,但问题是需要15个GPIO口,而该DSP的GPIO口才有7个,请问怎样控制?
我想到的是,想办法把数据传到D0-D13(应该是数据总线吧?我是新手),然后时钟用一个GPIO口控制时钟。不知是否可行?
HPI和EHPI还不会用……
不知针对存储器设计的时序是否可行?
谢谢您的回答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DSP型号:TI的 TMS320VC5509A(DSP5509)
ADC型号:TI 的 DAC904(14位,时序图如图)
时序很简单,但问题是需要15个GPIO口,而该DSP的GPIO口才有7个,请问怎样控制?
我想到的是,想办法把数据传到D0-D13(应该是数据总线吧?我是新手),然后时钟用一个GPIO口控制时钟。不知是否可行?
HPI和EHPI还不会用……
不知针对存储器设计的时序是否可行?
谢谢您的回答!
如果GPIO的话,可以考虑找个4选1的总线开关, 把14位的数据先拆成4组多次写给DAC
不知道你的DAC需要多快的转换频率, GPIO速度上可能有些限制。
建议你再找找I2C、SPI接口的DAC吧这样控制起来更方便