你好:
请问我如果用am3358做CPU的话,TI有没有推荐的1.6英寸的LCD+CTP 屏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LCD屏的选择,基本上只要是在时序允许范围之内的都是可以的。目前TI官方评估板上用的是7寸的和4.3的,没有1.6的。
CTP是指电容触摸板吧,这部分的通讯接口一般是spi、I2C之类的,通过接口通讯的基本上都没啥问题。综上,就看你个人的选择了。
你好:
1.LCD屏如果自带驱动芯片并且接口是SPI的话,用AM335x的SPI接口与LCD相连可行么?
2.am335x的SPI接口是有两根数据线的,我的LCD屏的SPI接口只有一个数据线,有什么方法能解决数据传输的问题么?
1. 一个触摸屏,你可以把他看成一个LCD显示屏幕+一个触摸平面的部分。你这个SPI接口应该是给触摸平面的,不是给LCD屏幕的。不会存在SPI和LCD相连的。
2. 你只需要一跟就只配置一跟就好了,接口上有两根没必须要都用。主要还是看你的SPI通信需求。
我的LCD的接口就是SPI的,触摸屏是I2C的,LCD的SPI接口的SDA是双向的,am335x的SPI的接口有两根数据线,一根输入,一根输出,你说的需要一根只配置一根,那么要怎么配置呢,有参考的手册什么的么?
SPI接口的串口屏?
可以参考下如下链接http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/42/p/141397/511540