我在调试IBL启动时,上电到有串口信息输出约15s左右,用示波器测试上电过程中的I2c 时钟,持续约15s左右,是不是可以理解为RBL一直在进行IBL文件加载过程?这里我配置的是I2C快速启动模式,理论时钟应该是400KHz,实测只有82KHz,不知问题出在哪?
而同样在上电过程中测试sysclkout输出(系统时钟的6分频引脚),上电后约3~5s时间输出16.6MHz(DSP的外部时钟100MHz),之后就变成166.6MHz(IBL中配置成1G)。我的疑问是:既然IBL加载过程需要15s左右,而I2c启动时应该是Bypass模式,系统时钟应该是100MHz,这个系统时钟配置成1G是在何时进行配置的?
求专家答疑解惑,谢谢