This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教CCS5.4 C6678的几个问题



你好,有几个问题请教,非常感谢!

其中:

1.   对于6678来说,想让所有核使用一份代码段,对于以太启动方式,核0运行起来后,写入口地址和IPC到其他核,发现运行不起来,原因是所有核共享代码段,但是每个核的私有数据如何划分,使不同的核使用不同地址的私有数据?

2.   对于NDK demo  hellowolrd来说,clientMACAddress地址好像在工程中没有使用(作用是什么),同时DSP的本身的MAC地址也不知道在哪里获取到的?它们不需要配置到PA 的分类引擎中吗?

多谢!

  • 对于第二个问题中的clientMACAddress,NDK demo中应该是没有使用,因为修改为非PC的MAC地址,也能ping通。

    但是DSP本身的MAC地址从哪里来的,如果我们要设置另一MAC地址,该如何处理,是否需要设置到PA LTU里?谢谢