一直没搞清楚。想用SRIOx4方式boot代码,缺省只支持x1, x2方式,需要修改Boot parameter table。
具体怎么做呢?
我的猜想:选择I2C BOOT 方式,其支持Boot Parameter Table Mode,然后在EEPROM中放一个SRIO Boot Parameter Table(其中设置SRIO4x),
RBL会读取这个新的参数表,然后自动执行SRIOx4boot模式。是这样吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一直没搞清楚。想用SRIOx4方式boot代码,缺省只支持x1, x2方式,需要修改Boot parameter table。
具体怎么做呢?
我的猜想:选择I2C BOOT 方式,其支持Boot Parameter Table Mode,然后在EEPROM中放一个SRIO Boot Parameter Table(其中设置SRIO4x),
RBL会读取这个新的参数表,然后自动执行SRIOx4boot模式。是这样吗?
谢谢!
是的,需要通过i2c eeprom boot后再跳转到SRIO boot。
不过有个问题是,你真的需要4x的boot吗?1x的速度就很快了。
是在eeprom中放一个SRIO Boot Parameter Table吗?一级ROM代码自动加载该参数表,然后自动跳转到SRIO boot?
目前尝试用SPI Boot加载SRIO参数表,在SPI flash中放了一个SRIO Boot Parameter Table,但是该参数表没被加载到内存?
通过该SPI boot应用程序代码是成功的.
我们板上SRIO连接到CPS1616 SRIO SWITCH,固定为4x模式了。
谢谢!