This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AM335x DDR3 Software Leveling Tool的使用



配置ddr3之后,进行了读写测试,总有一小部分错误,大概错误率0.1%,发现TI提供了一个优化算法MLO,地址如下:

http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/53263.aspx

由于板子上面没有sd卡,提供的MLO没办法用串口下载,有没有u-boot-spl.bin文件来进行优化。

谢谢!

  • SD卡或者通过JTAG口,目前只有这两种

  • 可惜现在只有uart。

    通过下面的函数测试,把出错的地址打印,发现都是集中在某几个区域出现,怀疑是地址线的问题,您有什么建议吗??

    如果是地址线有问题,应该怎么检测呢??

    还是说ddr配置没有配置好?

    int test_dram_demo(uint start, uint len,uint val)
    {
    	uint i;
    	uint end = start+len;
    	uint errorcount=0;
    	for(i=start;i<end;i+=4)
    		*(volatile uint*)i = val;
    	
    	for(i=start;i<end;i+=4)
    	{
    		if(*(volatile uint*)i != val)
    		{	
    			errorcount++;
    			printf("%x\t",i);
    		}
    	}
    	return errorcount;
    }

    printf("%d\n",test_dram_demo(0x80000000,40000000,0x55555555));