This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6678多片通信问题



我要用到5片c6678,其中前4片都要向第5片发送数据,能不能用前4片hyperlink接口的其中一路向第5片发送,这样第5片的hyperlink接口就刚好被用满了,如果能这样用的话前4片的hyperlink接口的电源管理和流管理应该如何与第5片连接?
  • 不可以,hyperlink只支持点对点,不支持多点对一点的通信,你这种可以考虑使用SRIO或者PCIE,中间通过switch链接。

  • 谢谢指点,如果用SRIO进行的话不用switch是否能够实现?就是把第5片的SRIO配置为4x模式接收,前四片的都配置为1x模式发送,这样能否实现把前4片的数据发送给第5片
  • 你好,

    大数据的传输建议使用RapidIO,需要用到RapidIO Switch(1848或其他),也可使用以太网走UDP协议传输。

    我们Enea是TI的白金合作伙伴,在TI C66系列上提供商用平台软件,包括操作系统、BSP驱动、中间件和开发工具等,可以大大节省您的开发工作量。

    OSEck RTOS 软件平台包括:
     OSEck RTOS内核:
    o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。
    o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。
    o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。
    o …….
     BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。
     LINX IPC: 支持分布式系统的IPC.
    o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。
    o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。
     TCP/IP协议
     Package Flow 软件加速包
     Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。


    Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括:
     内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台:
    1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。
    2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。
    3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。

    欢迎联系 

    Best Regards

    William.dong@enea.com

  • 你好,请问C6678的rapidIO被设置成x1模式后,一片c6678就等于有了4套独立的rapidIO接口,这样就可以用x1模式连接4个C6678并且rapidIO接口都是可独立配置的不足就是只能工作在x1模式下,这样就可以不使用switch芯片了,请问这样的用法可行吗?
  • 请问你的dsp与dsp片间通信实现了吗,可以分享一下程序吗

  • 请问多DSP之间如何进行通信,有例程吗