This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm365 resizer模块

请问各位,dmai中的resizer函数Resizer_create(),Resizer_config()等等能否用在dm365上,我想在dm365上将采集的720×480视频转换为320×200,应该怎么写,是不是需要改dmai中的Resizer.c,请说的详细一点,谢谢!

  • TI的encoder demo里面就是把采集到的一场数据垂直方向放大两倍,你可以参考这个代码做缩小的应用。具体的resizer的使用请参考DM36x VPFE user guide。

  • Chris Meng,你好,我看过encode的代码,我不知道在哪个地方进行了使用了resizer,我没找到相关代码。另外,如果在这里已经使用了一路resizer,那么要使用另一路的话,该怎么改resizer.c呢?(CCDC采集的数据是可以直接送SDRAM的,不经过IPIPE,那么在encode里采集720x480的视频不就可以直接送到Buffer_Handle而不经过resizer了吗?)

  • 请问CCDC的输入是YUV422的数据么?需要视频编码么?如果需要编码h264,就需要经过resizer把YUV422转换成YUV420. Resizer的相关代码请看DMAI里面,已经resizer的驱动。

    请把下面的问题再具体一点,我看不明白。请说明一下你使用的是continous mode还是one shot mode

    如果在这里已经使用了一路resizer,那么要使用另一路的话,该怎么改resizer.c呢?

  • 你好,CCDC输入的是YUV420的,直接通过Capture_get读到一个Buffer_Handle中,然后调用Venc1_process进行h264编码的,(你的意思是在h264编码的时候进行resizer吗,应该没这个必要吧?)DMAI中的resizer.h函数中有这样的声明:

    @remark Following resizer functions are not supported in DM365.     所以我想是不是应该自己写这些函数?

    另外,single—shot mode的话应该是直接对两个SDRAM中的缓冲进行操作的,所以我觉得应该使用one shot mode?

    至于最后一个问题的话,我是这个意思:

    因为resizer支持两路输出out_buff1,out_buff2,DMAI中的resizer.c只输出了out_buff1,既然你说编码的时候已经使用了这一路,那么我要输出第二路,就应该修改resizer.c了,请问是这样的吗?谢谢!

  • DM36x的CCDC只能输入RAW或者是YUV422的,请确认你的输入。

    在dmai中的resizer.c还是太上层了,你需要修改resizer驱动。请到e2e.ti.com上面搜索一下关于RSZB的支持的帖子。

  • 你说的对,dm365只能输入YUV422的,也就是说在Capture_create()中已经调用了resizer_continous_config(),那么要使用另一路RSZB,应该要在dmai的resizer_continous_config()里修改了,是这样吗?

    网上说在RSZA工作的时候同时RSZB也会在工作,产生的数据在capture_buffer之后,是这样吗?