1, 规格书并未明确指出AM3358对DDR3L的兼容性,我们现有结构为AM3358使用2片8bit/512MB的DDR3L,是否可行
2, 关于CPU的OPP:AM3358定义有OPP50/OPP100/OPP120/Turbo/Nitro几种运行模式。
A, 这几种模式是如何切换的,有相关的寄存器可以配置吗?
B, 我们目前是默认上电状态为OPP120,可以通过I2C写PMIC配置不同的电压,从而实现不同OPP的切换。我们这种做法是否可行?OPP在MPU运行的过程中能修改吗?
C, 我们选用AM3358BZCZA100,是否只能单纯运行在Nitro模式下。还是说只是最高可用频率为1GHz,可以降频使用。
D, Device speed指的是相关器件后只能跑指定频率还是指定频率是器件最高频率,也可降频使用
3, eMMC的pinmux问我们使用MMC1作为eMMC接口、在使用PINMUX的时候,DATA选择的是MMC1_DAT[0:7]_mux2,而CLK与CMD选择的是mmc1_clk/cmd_mux0。担心软件配置引脚只能选择相同mux后缀的信号。不太确认这样的引脚配置是否可行。
4,Audio连接
使用TI的TLV320AIC3106IRGZR,采用如下连接
如果host与device采用以上连接。
MCASP0_ACLKX <->BCLK
MCASP0_FSX <->WCLK
MCASP0_AXR0 <->DIN
MCASP0_AXR1 <->DOUT
MCASP0_AHCLKX <->MCLK
MPU发数据给CODEC没有问题,但是数据从CODEC到MPU这种接法是否可行,因只有连接MPU的发送的clock而不是接收的clock,MPU的接收能否使用发送的时钟。
5,DDR3L的端接电阻,依规格书我们现在使用的50欧姆使用VTT上拉(走线阻抗设置为50欧姆),关于VTT上拉有什么建议